This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SnartFR Flash Programmer 未看到任何文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1459141/cc2652p-snartfr-flash-programmer-not-seeing-any-files

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

工具与软件:

我正在尝试使用 SmartRF 闪存编程器2 (最新版本 v1.8.2)在 CC2652P (固件:Z-Stack 20210708) Zigbee 协调器上更新固件

系统:Windows 10

在 SmartRF 中、我看不到.hex 文件来选择它、当我浏览到它的位置时、SmartRF 似乎是盲的、实际上、我在其中没有看到任何文件夹或其他文件、其中有很多。

困惑,已经谷歌了,但没有出现。

它在我的同事的笔记本电脑上都可以正常工作、在浏览窗口中可以看到相同的 hex 文件。

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob Gee、

    我希望你做得好。 我们是否可以尝试卸载然后重新安装 SmartRF Flash Programmer 2? 由于您的大学的闪存编程器在他们的身边工作,这似乎是一个可能的问题在您的计算机,只需找出原因.  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢,好的,我刚刚做了建议,但仍然没有喜悦,我有. hex 文件在下载文件夹,其中有大量的文件,但 SmartRF 只能看到一个文件夹在他们所谓的" cakewalk",这是音乐编辑软件。

    我确信我的文件夹首选是显示所有文件、所以位已消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob Gee、

    您能否分享一下您遇到的情况的屏幕截图(类似于下图)。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    好的、它是固定的、感谢您投入的时间和精力。

    以下是复制的步骤:

    安装后、软件会运行(我要求安装程序在安装后运行软件)、在这个阶段、我无法在软件的浏览窗口中看到我的.hex 文件。

    当我重新运行软件时、找不到桌面图标(即尚未创建桌面图标、尽管要求安装程序执行此操作、但我确实在搜索栏中搜索了"martRF"、但没有找到任何奇怪的内容、然后盲目地错过了看到"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2"文件夹 、此时我应该有.exe 锁定来运行启动菜单、 但我当时比较懒、只需再次运行 SmartRF 安装程序、该安装程序是在搜索 SmartRF 时找到的。

    问题再次重复出现、即无法在浏览窗口中看到.hex 文件。

    因此、安装程序是否在自动运行软件之前未完成所有任务、我不确定是否会退出、然后运行 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2中的实际.exe 来解决该问题。