This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520射频输出阻抗和兼容射频平衡-非平衡变压器器件型号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1459815/cc2520-cc2520-rf-output-impedance-and-compatible-rf-balun-part-number

器件型号:CC2520
Thread 中讨论的其他器件: CC2530

工具与软件:

尊敬的 TI 技术团队:

我正在使用 CC2520 ZigBee 收发器设计一个系统。 我正在尝试 查找此部件的射频输出阻抗信息、但找不到。

我有 3个 相关问题-

1.请告诉我射频输出阻抗 RF_P 和 RF_N (差分阻抗)

2.在其中一个注释中、本文提到 Johanson 平衡-非平衡变压器器件型号 2450BM15B0002是专门为 CC2520设计的、用于实现最佳阻抗匹配。 但此器件不在线提供。 我们是否可以使用为 CC2530推荐的 Johanson 器件、即2450BM15A0002001E? 您能推荐任何其他平衡-非平衡变压器器件型号吗?

CC2520和 CC2530的射频发送器部分、RF_P 和 RF_N 输出阻抗是否相同?

谢谢。此致、

Prasad A. Gokhale.