This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CCS 如何使链接文件成为真正的文件副本?

Guru**** 2925800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1461484/cc2652r-how-does-ccs-make-a-linked-file-a-real-file-copy

器件型号:CC2652R

工具与软件:

嗨团队、

这是代表客户的帖子。 您能帮忙吗?

我从开始使用界面进入、选择了2652示例、选择了 zc_SampleApp、然后添加了。 但文件都链接在一起、工作区都是空文件夹、如何复制过去的文件?

CCS 指南找不到相关内容、6.1说明了添加文件和文件链接、但我没有问题

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    由于这些链接文件 只是指向 SDK 中的文件、我不知道有任何简单的 CCS 工具可以更改此文件类型、因此您需要手动删除它们、并使用原始 SDK 文件的物理副本直接将它们替换到工作区中。  例如、SampleApp.c 位于中 \source\ti\ZStack\apps\SampleApp。

    另一个选项是编辑  \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ZStack\zc_SampleApp\tirtos7\ticlang、以便 在将工程导入 CCS 之前、每个文件路径所需的操作属性从"link"更改为"copy"。

    此致、
    Ryan