This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:DSSS PHY O-PQSK

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1460981/cc2652p7-dsss-phy-o-pqsk

器件型号:CC2652P7

工具与软件:

IEEE 802.15.4接口是否符合在2450 MHz 频段内运行的 PHY DSSS O-PQSK 的一般要求(根据 IEEE 802.15.4标准)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    是的、一般而言、它符合要求、但您是否担心某个特定问题?

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、  

    感谢您的评论。 我需要利用项目经理的数据表摘录来证明这一点、而且我尚未在 CC2652P7数据表中找到该信息。 如果您知道我可以在哪里找到它、我会很感兴趣。  

    BR

    Valentin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEEE 802.15.4标准通常称为"15.4-stack"