This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:不同用例上的功耗

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1453278/cc2755r10-power-consumption-on-different-use-cases

器件型号:CC2755R10

工具与软件:

尊敬的 CONNECTIVITY CHAMP:

 

一些人[编辑过]正在定义一个新平台、其中 CC2755似乎非常适用。

功耗是需要考虑的问题、客户喜欢了解 TI 可以在特定用例的功耗方面分享哪些数据…

Q1/我们是否有任何功耗数据表明 CC2xxx (CC2755或任何2.4GHz TI SoC)仅通过 DMA 将 ADC 样本存储在 RAM 中(通过 DMA)? 在这种情况下、哪种低功耗模式可实现最低功耗? (睡眠/深度睡眠?)

 

Q2/我们是否有任何显示不同用例中不同功耗的文档/数据(在数据表中指定的选项顶部)?

 

谢谢!

 

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    我会联系我们的系统团队、但由于假日季、这里可能会出现延迟。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您能在这个问题上回到我们这里吗?

    谢谢!

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    抱歉耽误您的时间、我马上将用早期访问的 SDK 之一检查器件、计划明天在 CC2755获取 ADC 数据、但预计官方版本的 SDK 可能会更改任何电流测量值。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    通过8.40 SDK 和 adcBufContinuousSampling 示例、我阅读了3.23 mA 的一个平均值。

    谢谢!
    Alex F