This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ADC 之前的分压器

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1467863/cc2538-voltage-divider-before-adc

器件型号:CC2538

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已针对相应的 ADC 读数实现了以下电路。
我们的压力传感器可提供0.5至4.5V 输出。 我们实现了分压器、以使其与 CC2538 ADC 电压范围兼容。
分压器后的 Voltage 输出范围预计为0.33V 至2.98V。
我们使用 AVDD5作为基准电压并在 PA7引脚上提供电压输入。

现在、当我们检查"A"点的电压时、电压高于预期。  

但 A 点的电压读数似乎增大。
我们将获得以下值:

模拟输入 预期@ A 点 读数@ A 点 具有197K 负载
4.5. 2.99 3.18. 2.75
4. 2.65 2.98 2.44.
3.5. 2.32. 2.79 2.14.
3.3. 2.19. 2.69 2.02.
3. 1.99 2.6. 1.83.
2.5. 1.66 2.41. 1.53.
2. 1.33. 2.21. 1.22.
1.5. 1. 2. 0.92.
1. 0.67 1.8 0.61.
0.5. 0.34. 1.6. 0.31.
0 0 1.42. 0

正如您在"Reading @ Point A"中看到的电压读数、这些值似乎比我们预期的确切值或表中所示的加载值更大。


我们未使用缓冲器。 因此、将有来自 ADC 197K 欧姆的负载(根据数据表)。 但是、在负载效应的情况下、电压必须降低、并且根据计算结果、我们必须得到0.305至2.748的电压读数、这适用于我们的应用。



此外、我们多次更改电阻器值进行了一些研发、结果发现电阻器值 R1=249E 且 R2=499E 时、A 点的电压似乎符合预期。

模拟输入 预期@ A 点 读数@ A 点
4.5. 3.01. 2.977.
4. 2.67 2.65
3.5. 2.34. 2.35.
3.3. 2.21. 2.21.
3. 2.01. 2.01.
2.5. 1.67 1.68
2. 1.34. 1.36.
1.5. 1.01 1.01
1. 0.67 0.68
0.5. 0.34. 0.35.
0 0 0

我们无法绕过这一问题。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 我们错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您的帖子中的一些细节、因此我根据提供的信息给出了一些想法。  

    [报价 userid="573684" url="~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1467863/cc2538-voltage-divider-before-adc "]现在、当我们检查点"A"的电压时、电压高于预期值。  [报价]

    如果您不这样做、我会首先确保使用实验室电源来提供输入电压-传感器本身可能具有高输出阻抗并对电阻分压器产生一定的影响。 此外、如果使用外部电压表测量此值、实际上第一个表的第三列指示偏移误差和增益误差、它们可能会出现在电压表本身上。 在接近0V 时、这些值非常发散、而在满量程下非常接近(在20mV 以内)。 (有关电路的增益和失调电压误差的文章)。 请注意、电阻分压器的值相对较高、可能会受到电压表输入阻抗的干扰(尽管考虑到1M 或10M 的典型值、这种情况非常不寻常)。

    如果第四列是直接根据 CC2538的转换数据测量的、这将解释电压表是问题的根源。 第四列显示了预期的新分压器(R2 = 39.9kΩ 与50kΩ)之间几乎完美的相关性、并且可能表明电压表对先前的测量有一些影响。

    此外、我们通过多次更改电阻值进行了一些研发、发现电阻值 R1=249E 和 R2=499E、A 点的电压似乎符合预期。

    我不太了解新值-如果它们是249Ω 和499Ω、那么我很怀疑电压表输入会影响以前的测量值。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael