This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:上电时的 CC2530 DIO 电压输出问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1470359/cc2530-cc2530-dio-voltage-output-issue-at-power-up

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMAC

工具与软件:

我使用 TIMAC。

电源打开时、从设置为数字输出的引脚将输出2V 的电压并持续50ms。

因此、 每次接通电源时、连接到输出引脚的继电器都会打开。

它可以通过 向继电器板添加抖动消除电路来解决。

是否可以通过仅在 CC2530中设置而不添加抖动消除电路来消除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    您的系统的电压电平是多少?  是否有显示此行为的特定 IO 引脚或是否全部是引脚?  如果您加载一个空的基准项目(即 基础软件 示例)、会发生这种情况吗?  您能否验证该脉冲是否在器件进入主代码功能(可能通过另一个引脚控制和比较时间增量)之前产生?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的系统电压为3.3V。所有引脚都 具有相同的行为。

    请参阅以下代码。 第3行、P1=0xff;该设置会产生电压输出。

    该设置 旨在将 P1的所有引脚用作 DIO。

      initUART(); //p0.2,p0.3 is uart ,other is ADC (p0.0,p0.1)
      //P1 AND P2 IS DIO
      P1=0xFF;
      //SEL : 0(base),1(special) , DIR : (0 :INPUT,1:OUTPUT)
      P1SEL = 0;//ALL DIO 
      //--------p1 is all output setting----
      //P1DIR = 0; //P1.0~7 D_INPUT     
      P1DIR|=0xff;//P1.0is output . AUTOMATIC AT HAL_I2C.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ah..P1=0xFF;我的错误。

    我错误地认为这些设置用于 DIO。