This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 与 CC2674P 共享相同的布局

Guru**** 2926920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1470554/cc2652p-cc2652p-share-the-same-layout-with-cc2674p

器件型号:CC2652P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户希望在 CC2652P 和 CC2674P 之间共享相同的布局。

我检查数据表中的引脚定义。 它们是 P2P。

我检查一下参考设计。 RX_TX 在 LAUNCHXL-CC1352P-4 参考设计中连接 RF_N (引脚2)。 但  RX_TX 连接 LP-em-cc1354p10-6_RevB 中的 RF_P (引脚1)。

LAUNCHXL-CC1352P-4

LP-em-cc1354p10-6_revB

这是否意味着客户无法共享相同的布局文件?

为什么 CC2652P 和 CC2674P 之间存在这种差异?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍然可以使用它。 偏置通过 L11电感器连接至另一引脚。

    此致