This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:适用于 Wireshark ZigBee 捕获的 CC2531固件

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1471258/cc2531-firmware-for-cc2531-for-wireshark-zigbee-capture

器件型号:CC2531

工具与软件:

如果必须从 Wireshark 捕获日志、可从何处获取 CC2531的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    我 不确定 CC2531固件是否与 Wireshark 兼容。  我知道原始 数据包监听器 包含适用于 CC2531的固件、该固件与数据包监听器1工具兼容。  示例路径: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware\ciffer_FW_CC2531.hex

    此致、
    Ryan