This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何修改 ZigBee zboss 协议栈中的射频传输功率

Guru**** 2925750 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1472477/cc2340r5-how-to-modify-the-rf-transmission-power-in-the-zigbee-zboss-protocol-stack

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

如上面的屏幕截图所示、将发射功率更改为8dbm、但实际输出发射功率仍然为0dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在上一篇文章中看到、Ryan 在 ZBOSS 示例中帮助您更改 TX 功率。

    理论上有多种方法可以做到这一点、例如 SysConfig (您之前尝试过)、还有一个函数(Ryan 在您的上一个线程中提供帮助)。

    我们目前正在对其进行调查、因此请继续查看您之前的帖子或此帖子。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已知此 SysConfig 选项不会影响任何生成的输出文件、不应进一步考虑对有效的编译时 TX 电源更改。  我将提交一个票证、以便在未来的 SDK 中解决此问题。  现在、请继续学习 有关运行时 API 的相关 E2E 主题。

    此致、
    Ryan