This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何确保终端设备作为特定路由器的子设备而不是协调器加入网络。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1473049/cc2340r5-how-to-ensure-that-the-end-device-joins-the-network-as-a-child-of-the-specific-router-instead-of-the-coordinator

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在测试路由器、想要验证允许路由器使用多少终端设备。 因此、我需要 确保终端设备作为特定路由器(而不是协调器)的子设备加入网络。 我该怎么做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senjin、

    您可以尝试  在应用程序中将 ZC 的 ZB_SET_max_children/ZB_NWK_SET_max_ed_capacity 设置为零、因此终端设备将被迫加入路由器而不是协调器。  请尝试此操作、并告知结果。  另一种简单的方法是降低 ZC 的 TX 功耗、并确保在连接时 ZED 比 ZC 更接近 ZR。

    此致、
    Ryan