This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:ZigBee 网络可以容纳多少终端设备和路由器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1473017/cc2340r5-how-many-end-devices-router-that-the-zigbee-network-can-accommodate

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我使用 CC2340R5作为协调器、并  按如下所示在 zb_mem_config_common.h 中设置宏。

那么 ZigBee 网络可以容纳多少终端设备、路由器?

我可以容纳多少个子节点?

 ZB_CONFIG_NWK_ROADING_TABLE_SIZE 与 ZB_CONFIG_NWK_ROAD_DISC_TABLE_SIZE 有何区别 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    由于 RAM 限制、CC2340R5 ZC 的 zb_config_total_network_size 不超过20个器件(zb_mem_config_lprf3.h)。  CC2340R53上的数据可能更多、因为此器件上有更多 RAM。  更多信息、请参阅 ZBOSS 用户指南

    由 SysConfig 生成的 ti_zigbee_config.h 将 MAX_CHILINS 定义为20。  zb_nwk_neighbor.h 文件将 ZB_MAX_ED_CAPABILITY_DEFAULT 设置 为((ZB_ALIZER_TABLE_SIZE)/2U)。  终端设备和路由器使用相同数量的 RAM 来适应、您可以根据应用程序的需要配置设备分配。

    路由发现是网络设备通过网络共同查找和建立路由的过程。 路由发现中涉及的路由器设备会维护路由发现表。 此表用于在路由发现过程中存储临时信息。 这些条目仅在路由发现操作的持续时间内持续。  Z-Stack 用户指南对该概念进行了说明 (尽管是不同的栈和器件、但此功能适用于 Zigbee 规范、因此您也可以从该文档中找到相关说明)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我仍然感到困惑。

    1.我们将  MAX_CHITES 定义为20、它代表终端设备的数量、或者终端设备的数量加上路由器?

    2.如果将 MAX_CHILES 定义为30、是否需要增加 ZB_CONFIG_CONTROLLER_NETWORK_SIZE? 如果需要、 根据什么、合适的值是多少?

    3. 我们将 ZB_CONFIG_NWK_ROADING_TABLE_SIZE 定义为8、将 ZB_CONFIG_NWK_ROAD_DISC_TABLE_SIZE 定义为6、哪一个值决定了可在网络中同时执行的路由查找的最大数量?

    4. 在我的其中一个应用场景中、我使用 CC2652作为协调器、使用 CC2340R5作为路由和终端设备。 同时需要16台路由器、最多可将20台终端设备直接连接到 一个路由设备上。   那么在 CC2340R52的路由项目中、当前配置是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5、是否有宏定义路由器邻居的最大数量  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 设置设备允许拥有的终端设备编号

    2.是的、但是您不应将 CC2340R5的 ZB_CONFIG_CONTROLLER_NETWORK_SIZE 增加到超过20、您可能会遇到构建错误。

    3. zb_config_NWK_ROAD_DISC_TABLE_SIZE。   ZB_CONFIG_NWK_ROADING_TABLE_SIZE 确定 路由表中的条目编号。

    4.是的

    5. zb_neighbor_table_size

    此致、
    Ryan