This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:具有 BLE 外设的 DMM + Ti15.4协调器- TI15.4堆栈意外置位

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1473713/cc2652r-dmm-with-ble-peripheral-ti15-4-coordinator---unexpected-assert-from-ti15-4-stack

器件型号:CC2652R

工具与软件:

您好!

我要继续跟进我之前的主题(CC2652R:具有 BLE 外设的 DMM + Ti15.4协调器-在发送置位触发的基础上传输- Zigbee 和 Thread 论坛- Zigbee 和 Thread - TI E2E 支持论坛)。

使用一些额外的调试输出运行工程时、我能够在置为有效时获得 LR 值。 使用 addr2line 工具、LR 指向以下位置:
/home/developer/.conan/data/ti154stack/6.41.00.07/library-lprf/ga/build/c90184d484f3f95c6a6179391966efa64b8ab8fe/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/mac_tx.c:329

很遗憾、此文件在源代码中不可用  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17 因此、我希望得到这个断言是什么的答案、以及我如何进一步调试它(不访问源文件)以防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚为7.41.00.17 SDK 安装了内部源码 SDK。

    在 mac_tx.c 中、我可以在329行附近看到这个:

    不完全确定这是 为 您的错误提供更多信息。

    如果向环境中引入更多噪声、您是否能够更快地触发同样的错误?

    谢谢!
    Toby