This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当前版本的 ZBOSS 协议栈是否支持 ZigBee Direct

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1473625/cc2340r5-whether-the-current-version-of-the-zboss-protocol-stack-supports-zigbee-direct

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我在 zboss 协议堆栈中发现了 ZigBee Direct 相关代码、基于这个、我们可以开发 ZigBee Direct 功能用于 连接手机吗?

SDK 版本为 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前还没有计划在 SimpleLink F3 SDK 和 CC23XX 产品中支持 Zigbee Direct。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会支持未来版本、以及如果未来版本中是否支持 ZigBee Direct、何时会支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有计划支持将来的版本。

    此致、
    Ryan