This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:MIN_LQI_COSUITE 值问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1475074/cc2652r7-min_lqi_cost-values-question

器件型号:CC2652R7
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具与软件:

你(们)好  

我们 已发现该线程中提到的 MIN_LQI_COSUITE 值  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1094338/cc2652p-lqi-to-link-cost-mapping

仍存在于当前 SDK 中(8.30.01.01)

// LQI to Cost mapping
#define MIN_LQI_COST_1 12 //24
#define MIN_LQI_COST_2 9 //20
#define MIN_LQI_COST_3 6 //16
#define MIN_LQI_COST_4 4 //12
#define MIN_LQI_COST_5 2 //8
#define MIN_LQI_COST_6 1 //4
#define MIN_LQI_COST_7 0 //0


 
有人建议将其改为:
#define MIN_LQI_COST_1                64  //192
#define MIN_LQI_COST_2                32  //128
#define MIN_LQI_COST_3                16  //96
#define MIN_LQI_COST_4                12  //64
#define MIN_LQI_COST_5                8   //32
#define MIN_LQI_COST_6                4   //16
#define MIN_LQI_COST_7                1   //1
#define MIN_LQI_COST_0                0   //0

我们是否可以根据需要更改这些 LQI 成本?  

此致

Bartosz

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bartosz:

    您是正确的、因为 已有 相当一段时间未审核和更新 MIN_LQI_COST_X。  开发人员可以更改这些值以满足其应用需求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。 它是否也适用于 ZNP? 您是否知道它是否以任何方式使用? 我在代码中看不到引用(如在 ZR 中)、因为它用于关联表。

    此致

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、MIN_LQI_COST_X 供网络和布线层使用、而这些层是预构建的 Z-Stack 库的一部分、这将影响 ZNP。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的详细解释,我认为这个主题结束:)