This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 OTA 功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1475142/cc2340r5-about-the-ota-feature

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

e2e.ti.com/.../cc2340r5-about-the-zboss-and-ota-feature

我观察到该链接提到了 OTA。 最新的 SDK 版本是 V8。 OTA 尚未提供。  它何时可用。 我期待片上 OTA。 同时、我观察到 onoff_switch 项目的闪存资源已经使用了52%、表示担心闪存资源不够。 您能给我提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senjin、

    SimpleLink F3 SDK 将在2025年2月底更新、支持 Zigbee OTA 功能。  这将主要支持 ZR 片外用例、尽管将提供 ZED 片上早期发布选项、但 考虑到 我们之前离线讨论的定制应用要求、我认为您应重点关注片外版本。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到好消息。 考虑到成本、我们更关注片上 OTA、并希望它能尽早发布。