This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:认证和放大器的 ZigBee 产品需求;CSA 成员

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1477424/cc2340r2-zigbee-product-need-for-certification-csa-membership

器件型号:CC2340R2
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具与软件:

您好!

@年前(2019年1月)的原始问题中、TI 的 Kai_Chen 3052i 直立式 Zigbee 声称、使用 Zigbee 的产品无需该认证。

到2025年、Zigbee 将成为 CSA的一部分、是否仍然如此? 我们是否可以在不加入 CSA 且无需认证器件的情况下使用 Zigbee 芯片和堆栈(本例中为 Z-Stack)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioic、

    通过 Zigbee F3 SDK (8.40.02我相信很快会发布)、Zigbee 获得了全面 认证;但是客户有责任通过 Zigbee Alliance 认证其产品。 这将确保它与其他 Zigbee 3.0器件兼容并可实现互操作。 FCC 认证也是强制性的。  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/762414/

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的答复,但我不能完全确定我的情况下的影响。 您能解释一下"Zigbee 已完全认证"的含义吗?

    如果我想销售的产品不需要与其他 Zigbee 设备任何兼容性或互操作性(我只希望我自己的设备能够协同工作、但我不在乎是否连接任何外部设备)、并且产品没有此类声明、那么我还需要通过 Zigbee 联盟对产品进行认证吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ioic Sevrin、

    客户有责任通过 Zigbee 联盟认证其产品。

    -在这种情况下,您可能需要直接联系 CSA 询问这一点,因为我不确定在产品中使用 Zigbee 的任何法律意义,但不广告。  

    您能解释一下"Zigbee 已完全认证"一词的含义吗?

    -就 TI 而言、我们的 Zigbee 堆栈符合 CSA 的规定、这意味着如果客户希望通过具有 TI Zigbee 堆栈的 CSA 进行认证、应该没有问题。  

    谢谢!
    Alex F