This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在协调器上电超过10分钟后、网络创建失败

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1479524/cc2652p-the-network-creation-failed-after-the-coordinator-was-powered-on-for-more-than-10-minutes

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:CC1352P

工具与软件:

示例:ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL\ZStack\zc_SW

使用 串行接口 创建网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我今天重新测试了一下、没有重复这个问题。 我会在确认后添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senjin:

    感谢您在 E2E 上发布此问题。  此外、我还无法重现故障行为。  如果您可以澄清导致故障所需的条件、我将再次尝试复制。

    此致、
    Ryan