This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:开发线程应用层

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1481895/cc2652r7-develop-the-thread-application-layer

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

如何在 Thread 网络中收听 CoAP 协议通信、偶尔提及如何开发自己的应用层、是否有任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题!

    我们已决定将 Thread 工作重点放在 Matter 和网关应用中。 为此、我们提供了适用于 Thread Matter 的 GitHub

    对于独立的 Thread 应用、我们在之前的 SDK 中提供了该功能、这些 SDK 仍可供参考。
    例如、运行 CoAP: Door_lock 的门锁 Thread 应用

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toby

    感谢您的回复、我找到了这个示例。但我想 通过 CoAP 来捕获从 MTD 器件到 FTD 器件的数据包、如下所示:

    我怎么能做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 openthread CoAP API: CoAP | OpenThread