This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:Wireshark SmartRF 监听器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1482101/launchxl-cc1352r1-wireshark-smartrf-sniffer

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

使用入门- SmartRF 数据包监听器2用户指南文档 -我已经按照该文档操作、并且能够安装所有必需的东西来从 TI 监听器代理和 Wireshark 捕获日志。 我不会收到任何数据包。 如果我使用 zboss、然后获得所有数据包捕获。

您能告诉我原因可能是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用的是 zboss、则获取所有数据包捕获。

    这话具体是什么意思?

    您使用什么器件来设置 cooker_FW、以及要尝试监听的是哪个器件正在发送数据包?

    谢谢!
    Toby