Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
你好,我们有个问题想请教一下:
1.在用F28377开发过程中,发现用C2Prog烧录代码之后开机,会出现锁相异常,原因是CLA中有一个变量被强制写0;
如果用C2Prog烧录之后,把DSP下电并重新上电开机,CLA的这个变量就是正常的,可以正常赋值。
如果用uniflash烧录,就不会有这个问题。
2.这个异常的变量地址是一个CLA中定义和调用的结构体中的b这个变量,其他a,c两个变量都没有问题。
typedef struct {
float32 a;
float32 b;
float32 c;
}f_THREE_PHASE_ABC;
3.这个异常的变量地址在0x0000a1f6,其中我们划分了0x00A000-0x00B000用于CLA Data区,0x008000-0x00A000用于CLA Prog。
4.我们有试过把这2种烧录工具,烧录完成之后的文件从DSP中复制出来,并没有发现有区别。
我们担心代码中有什么BUG导致这种现象,想问一下: 什么情况下会导致这种烧录之后变量一直被强制写0,而且这种现象会在重新上电后消失;