您好:
问题:我通过CCS将.out生成了.HEX文件,我的目的是想通过CAN总线将程序下载到DSP中,烧写是直接将文件安装数据流的形式烧写进去,还是如何?生成的hex文件如何与在flash中的地址对应啊?也就是与配置的CMD文件的对应关系如何看?????????????????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
问题:我通过CCS将.out生成了.HEX文件,我的目的是想通过CAN总线将程序下载到DSP中,烧写是直接将文件安装数据流的形式烧写进去,还是如何?生成的hex文件如何与在flash中的地址对应啊?也就是与配置的CMD文件的对应关系如何看?????????????????
那请问一下,通过SCI是如何将hex文件下载进去的啊?需要对生产hex的16进制文件进行转换吗?
http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/286.aspx
我的疑问也是,如何将hex文件的格式,转换为DSP内存地址能对应的数据,然而将16进行文件通过can传到DSP中,通过API将程序下载到flash里面去,在通过API烧写的过程中,如何将16进制文本与实际的内存分页对应??????????请求FAE指导一下??????