CMD文件里有两个基本的段:初始化段和非初始化段。初始化段包含代码和常数等必须在DSP上电之后有效的数。故初始化块必须保存在如片内FLASH等非易失性存储器中,非初始化段中含有在程序运行过程中才像变量内写数据进去,所以非初始化段必须链接到易失性存储器中如RAM。
已初始化的段:.text,.cinit,.const,.econst,.pinit和.switch..
.text:所有可以执行的代码和常量
.cinit:全局变量和静态变量的C初始化记录,包含未用const声明的外部(extern)或静态(static)数据表
.const:包含字符串常量和初始化的全局变量和静态变量(由const)的初始化和说明
.econst:包含字符串常量和初始化的全局变量和静态变量(由far const)的初始化和说明,与.const不同的是.const分配范围被限制在低64K 16位数据区,而.econst的分配范围是4M 22位数据区
.pinit:全局构造器(C++)程序列表
.switch:包含switch声明的列表
非初始化的段:.bss,.ebss,.stack,.sysmem,和esysmem.(更好的理解就是,这些段就是存储空间而已)
.bss: 为全局变量和局部变量保留的空间,在程序上电时.cinit空间中的数据复制出来并存储在.bss空间中。
.ebss:为使用大寄存器模式时的全局变量和静态变量预留的空间,在程序上电时,cinit空间中的数据复制出来并存储在.ebss中,与.bss不同的是.bss分配范围被限制在低64K 16位数据区,而.ebss的分配范围是4M 22位数据区
.stack:为系统堆栈保留的空间,用于和函数传递变量或为局部变量分配空间。
.sysmem:为动态存储分配保留的空间。如果有宏函数,此空间被宏函数占用,如果没有的话,此空间保留为0
.esysmem:为动态存储分配保留的空间。如果有far函数,此空间被相应的占用,如果没有的化,此空间保留为0.
编译器生成的包含代码和数据的多个部分,称为段。这下段被分为两个不同的组:初始化了的和没被初始化的,初始化的部分是由所有的代码,常量和初始化表组成的。下表列出了由编译器产生的初始化段。
段名 | 内容 |
限制 |
---|---|---|
.cinit | 显式初始化的全局变量和静态变量表 | 代码 |
.const | 显式初始化的全局和静态的const变量和字符串常量 | 不超过64K长度 |
.econst | 长调用的常量 | 数据中的任何地方 |
.pinit | 全局对象的构造函数表 |
代码 |
.switch | switch语句产生的表 | 代码或者数据 |
.text | 可执行代码和常数 | 代码 |
没初始化的段是由未初始化的变量,堆栈和malloc产生的内存。下表列出了由编译器产生的没初始化段。
段名 | 内容 | 限制 |
---|---|---|
.bss | 全局和静态变量 | 不超过64K长度 |
.ebss | 长调用的全局或静态变量 | 数据中的任何地方 |
.stack | 堆栈空间 | 不超过64K长度 |
.sysmem | malloc函数产生的内存 | 不超过64K长度 |
.esysmem | far_malloc函数产生的内存 | 数据中的任何地方 |
一旦编译器生成的这些段,连接器会从各个源文件中取出这些段,并结合它们来创建一个输出文件。连接器命令文件(.cmd)就是用来告诉连接器去哪里找这些段的。初始化段必须分配到非易失性存储器,如flash/ ROM,当电源被撤除时,程序不会消失。未初始化的段可以被分配到RAM中,因为它们是在代码执行期间被初始化的。
当需要把程序从flash复制到RAM里时,各个段分配参考如下:
.cinit |
Flash |
.cio |
RAM |
.const |
Flash |
.econst |
Flash |
.pinit |
Flash |
.switch |
Flash |
.text |
Flash |
.bss |
RAM |
.ebss |
RAM |
.stack |
Lower 64Kw RAM |
.sysmem |
RAM |
.esysmem |
RAM |
.reset |
RAM1 |