Part Number: TMS320F28377D
详情问题链接如下:TMS320F28377D: TI的工程师你们好,关于双核效率能否比单核高我有些疑问。 - C2000︎ 微控制器论坛 - C2000 微控制器 - E2E
设计支持
我想问一下,就是如果我的SRAM内存不够用了,我能否把数据写入到FLASH中,这样是否会影响FLASH的使用寿命,以及是否会让程序运行速度变慢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F28377D
详情问题链接如下:TMS320F28377D: TI的工程师你们好,关于双核效率能否比单核高我有些疑问。 - C2000︎ 微控制器论坛 - C2000 微控制器 - E2E
设计支持
我想问一下,就是如果我的SRAM内存不够用了,我能否把数据写入到FLASH中,这样是否会影响FLASH的使用寿命,以及是否会让程序运行速度变慢?
应该没有任何问题,需要使用闪存API将数据写入闪存,并相应地遵循这些步骤/示例。 请记住,闪存不能以CPU(200MHz)的全速运行,并且需要相应地配置等待状态。 但是,有闪存数据缓存,这将加快对闪存的访问速度,特别是在您按顺序读取数据时。
我会根据您的CPU频率检查设备DS以确定所需的WS。 然后可以推导出这将导致的访问时间的相对增加。
此外,编程闪存比RAM(这只是一个简单的写入)需要更多的时间;闪存必须擦除,然后编程;设备DS应该提供此信息给您判断对您的系统的影响。