由于程序量过大,我啊程序里面的.ebss段下载进外扩的RAM里面了,其他的还保留在内部的RAM里面,在线仿真时可以进入主函数,在调用主函数里面的初始化的时候程序有时在我所用的库函数里面的boot部分循环,有时在rom那块的程序循环,有时就直接跑飞了,请各位高手给我点提示,非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议楼主在Code Start Brach.asm中对外部Ram进行初始化配置。
将InitXINTFRAM()编译之后生成.obj文件,在Code Start Branch中调用即可。
具体写法参考下面这个帖子:
我测试了一下,根据您给的建议在Code Start Branch中增加如下代码
WD_DISABLE .set 1 ;set to 1 to disable WD, else set to 0
.ref _c_int00
.global code_start
.ref _InitSysCtrl ;开外设
.ref _init_zone7 ;初始化XINTF总线为16BIT(用户的系统硬件设计相关)
然后变异通过,并下载进DSP里面,结过还是在运行完我的初始化函数后程序就运行不正确了,具体来说是运行完
void InitSysCtrl(void)
{
// Disable the watchdog
DisableDog();
// Initialize the PLL control: PLLCR and DIVSEL
// DSP28_PLLCR and DSP28_DIVSEL are defined in DSP2833x_Examples.h
InitPll(DSP28_PLLCR,DSP28_DIVSEL);
init_zone7();
// Initialize the peripheral clocks
InitPeripheralClocks();
}这个函数,就是ti自带的,只不过我在里面加了一个初始化init_zone7();
运行完这个函数后有时程序会跑去再接着运行global code_start
初始化函数的下一行不会被执行到,还有就是有的时候就是在main函数的init()前面设置一个断点,并没有while循环,但是程序运行时会一直进入这个断点处停止,期待您的回答
另,有个老师说也许是我的程序在内部的RAM和外部的RAM中,由于速度不匹配造成的这种结果,
用下面这个,不知道你和我的是否一样。
.if WD_DISABLE == 1
.text
wd_disable:
SETC OBJMODE ;Set OBJMODE for 28x object code
EALLOW ;Enable EALLOW protected register access
MOVZ DP, #7029h>>6 ;Set data page for WDCR register
MOV @7029h, #0068h ;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
EDIS
LCR _InitSysCtrl
LCR _InitZone7 ;Disable EALLOW protected register access
LB _c_int00 ;Branch to start of boot.asm in RTS library
.endif
;end wd_disable
.end
另外,你那个老师说的也有道理,要对外部的RAM进行初始化配置,否则非常慢。
配置代码如下:
void Sram_init( void)
{
XintfRegs.XTIMING6.bit.X2TIMING = 0;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDLEAD = 1;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDACTIVE = 1;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XRDTRAIL = 0;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRLEAD = 1;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRACTIVE = 1;
XintfRegs.XTIMING6.bit.XWRTRAIL = 0;
XintfRegs.XINTCNF2.bit.CLKMODE = 0;
}
您好,Mr Chen,
我按照您的方法在Code Start Brach.asm里面加上你给我写的那段程序,因为我的初始化函数名称和您的不一样就修改了下函数名,但是编译的时候提示如下错误
"DSP2833x_CodeStartBranch.asm", ERROR! at EOF: [E0300] The following symbols
are undefined:
1 Assembly Error, No Assembly Warnings
init
init_zone7
Errors in Source - Assembler Aborted
是什么原因啊,我的函数都是定义的全局的,期待您的回答