只是换了RX引脚为GPIO18,代码相同,为什么CAN失效了?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请注意只有使用内部时钟,此脚才可用于数字口GPIO18。
你好,我选择的是系统时钟,并且在device.h文件中也进行了引脚修改,还是无法使用CAN,请再帮我看看什么问题?
我有看到28004x技术手册这里,想使用GPIO18只能是第三种情况吗?
Lewis xin 说:我有看到28004x技术手册这里,想使用GPIO18只能是第三种情况吗?
是的。同时,X1脚要下拉。