以前写的程序用的是F2812,但是现在用的是F28335的控制器,请问用F2812写的程序,能用F28335来运行吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2812和28335都是28X内核,所以程序是兼容的。但他们的外设有很多不一样,所以外设要重新配置。
具体的您可以看下面两份Migration Overview文档,了解这两块芯片的不同之处:
需要修改,看楼主用的是哪些外设。
如果只是计算程序,用到CPU内核,两者一样,除了定浮点以外。
如果是外设,需要改动比较大,因为PWM,ADC等均不同。
F2812是基于EVA,EVB模块的,这个模块集成了PWM,CAP,QEP等。
但后来的C2000,例如F28335等,均将这三个模块独立出来。
TI已经有Application Note教您如果变更,请参考下面这个文档:
spraaq7