This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

设计一个数字DCDC



你好!

我们目前有一个应用,需要做一种新的电池测试设备,具体的需求是两部分:

一部分是对电池进行充电,输入直流24V,输出直流1-18V,0-100A。精度至少0.1%-0.5%。

另一部分是对电池放电,电池电压1-18V,放电电流是0-100A,电池端的电流要连续的,功率通过电阻的方式消耗掉。

目前计划使用双向同步整流的方式来实现,但是不确定这种构架是否合适。请问使用你们的产品有没有更合适的方式来做,尽量是结构简单,其次是低成本。