尊敬的官方工程师,
我在对F280039C做程序在线升级的程序设计时,如果将完整的flash api库copy到RAM空间中运行,我的RAM空间已经不足(存在我自己的很多需要在RAM空间中运行的函数)。
因此,我将FLASHAPI库及程序升级使用的相关函数分配到BANK2对应的地址中运行,app相关的程序和代码均在BANK0和BANK1中,即使用BANK2的flashapi对bank0和bank1进行操作,在运行Fapi_initializeAPI时,会出现ILLEGAL_ISR。
请问flashapi运行在flash中时,有什么额外需要设置的吗?