This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377S: 我用tms320f28377s做flash固件升级相关问题

Part Number: TMS320F28377S
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

我用tms320f28377s做flash固件升级,cmd文件中(BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002),BEGIN占用了FLASHA的前两个字节,那我更新程序的时候,可以把FLASHA全部擦除吗?有没有tms320f28377s做flash固件升级的参考代码?

  • 否,擦除FLASHA时必须保留bank选择逻辑。
    对于固件更新,F2837xD没有示例实现。一个很好的起点是F2837xD的SCI闪存内核示例,并使用F28004x等其他设备的固件更新实现。

     Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers, Live Firmware Update with Device Reset on C2000 MCUs (Rev. A), and Live Firmware Update Without Device Reset on C2000 MCUs (Rev. B) 都是有用的应用程序说明。

  • 如果FLASHA无法完全擦除的话,我的代码只能从FLASHB开始?还有其他的方案吗?

  • 您可以擦除 A 区所有的闪存,但保留bank选择逻辑。这在 LFU 应用说明中有讨论。本质上,您的闪存将如下所示:

    在更新固件时,您erase sectors 2+ 使用 the Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector, ...) 命令.

  •    #define Bzero_SectorA_start	       0x80000
      Uint16 backupBeginData; // 用于在RAM中备份BEGIN数据
    
    
        Uint16 *beginAddress = (Uint16 *)0x080000; // BEGIN区域的起始地址
    
        
       // 1. 备份BEGIN区域的数据
        backupBeginData = *beginAddress; // 读取2字节数据
    
    
    
       PUMPREQUEST = 0x5A5A0002;
    
       oReturnCheck = Fapi_initializeAPI(F021_CPU0_W0_BASE_ADDRESS, 200);
    
        if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
        {
         
            Example_Error(oReturnCheck);
        }
    
        oReturnCheck = Fapi_setActiveFlashBank(Fapi_FlashBank0);
        if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
        {
          
            Example_Error(oReturnCheck);
        }
    
      oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector,(uint32 *)Bzero_SectorA_start);
                                                  
    
       
        while(Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady){}
    
     
        oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck((uint32 *)Bzero_SectorA_start, Bzero_16KSector_u32length,&oFlashStatusWord);
                                       
       if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
        {
            
            Example_Error(oReturnCheck);
        }
    
       oReturnCheck = Fapi_issueProgrammingCommand((uint32 *)Bzero_SectorA_start,&backupBeginData , 2,0,0,Fapi_AutoEccGeneration);
        while(Fapi_checkFsmForReady() == Fapi_Status_FsmBusy);          
    
    
            if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
            {
            
                Example_Error(oReturnCheck);
            }
    
          oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus();           
          oReturnCheck = Fapi_doVerify((uint32 *)Bzero_SectorA_start,2,&backupBeginData,&oFlashStatusWord);  
                                           
          if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
            {
            
                Example_Error(oReturnCheck);
            }                    
    这是我的代码,采用了通过“先备份,再擦除,后恢复”的策略,擦除FLASHA扇区同时保留BEGIN区域的引导代码,麻烦帮忙看看是否可行?

  • 在此情况下,您仍需重新编程存储区选择逻辑和SCI引导加载程序。此外,若编程过程中出现错误,设备将无法正常工作,因为缺少存储区选择逻辑,它将无法确定应启动哪个固件。
    由于存储区选择逻辑和引导加载程序永远不会更改,因此您可以跳过擦除前两个扇区的步骤,即只需将它们一次性加载到设备中。随后,SCI引导加载程序将擦除分配给应用程序的所有闪存区域并重新编程。有关详细信息,请参阅应用笔记的第4节。
    为明确起见,您是想通过外设(例如SCI)进行此次更新,对吗?

  • 我的固件更新流程是这样的,我们自己写的上位机,上位机通过串口SCI发送固件程序给dsp28377s,dsp28377s的固件更新程序是加载到ram里面运行的,上位机发送过来256个字节,就往flash里面写入256个字节,上位机一包一包的发,直到所有固件程序写入完成,然后复位,程序运行。之前是在dsp28335芯片上运行,一直都很稳定,我现在把这块的程序移植到dsp28377s上。但是dsp28335的flash地址从0x300000开始,不和BEGIN       : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002,冲突。dsp28377s就会和(BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002)冲突了。因为dsp28377sflash起始地址是0x080000。问题在这里。

  • 您是在尝试执行现场固件更新,还是在使用基于RAM的闪存内核的SCI启动模式?如果使用SCI启动模式,为何需要进行A/B切换?

    但是dsp28335的flash地址从0x300000开始,不和BEGIN       : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002,冲突。dsp28377s就会和(BEGIN            : origin = 0x080000, length = 0x000002)冲突了。因为dsp28377sflash起始地址是0x080000。问题在这里。

    你能对此稍作详细说明吗?

  • 我的固件更新程序和内核没关系,这么说吧,相当于单片机写了一个bootloader,然后自己写了一个上位机,自己定的协议,把固件程序通过sci串口发给单片机,然后单片机的bootloader把固件程序写入flash,现在我用dsp28335(之前的代码是28335,现在移植到28377s)这个bootloader程序直接在ram里面运行,只要不掉电,这个booloader就一直在运行,只要上位机发送固件过去就能对固件升级。(stm32单片机很多用这种iap方式升级)。我升级的过程中就存在一个问题,就是擦除flash,dsp28335的flash地址从0x300000开始,我擦除的时候直接从0x300000这个地址擦除就可以了,但是dsp28377s,擦除的时候它不能从0x080000,因为BEGIN origin = 0x080000, length = 0x000002)占用了两个字节,这就导致,本来我直接套用原来的程序一包是256字节,可以顺利移植升级程序,但是现在不行。

  • ti的工程师麻烦看一下我这个帖子

  • 我仍然不明白你为什么无法抹去。只要执行保持在RAM中,您就可以根据需要修改闪存。为什么在写入固件映像之前不能擦除所有闪存?
    链接器文件中BEGIN节的大小对可以擦除哪个闪存没有影响。对于F28377x设备,Flash API将始终擦除至少1个扇区。

  • 上位机发来256个字节,对于dsp28377s,我擦除FLASHA,起始地址0x080000,因为BEGIN origin = 0x080000, length = 0x000002)占用了两个字节,我必须把BEGIN 这两个字节擦除之前先保存下来,擦除FLASHA后,再把BEGIN 写到FLASHA前两个字节,然后才可以再继续往FLASHA里面写入我的256字节代码,但是对于dsp28335,则不需要考虑这个问题,因为dsp28335的 BEGIN       : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002,在flash的最后面。当时我想着看能不能把dsp28377s的cmd文件改一下。把BEGIN origin = 0x080000, length = 0x000002)也改到flash的最后面,当时发帖说是不可以,我的疑惑点在这里,这块处理不知道怎么处理更好一些。

  • 我这次的描述是否您可以懂我的意思呢?

  • 我们还在帮您处理,请等待帖子回复。

  • 关于你的描述的一些问题:
    1) 您看到的擦除错误是什么?你能截图并发布在这里吗?
    2) 为什么最初不从C2000Ware中的F28377闪存内核开始,这是您之前的F28335示例的端口吗?
    3) 为什么不能擦除codestart?如果您使用主机编程器对此设备执行固件升级,它将把内核发送到RAM,然后重新初始化设备并接收应用程序固件,这将擦除闪存区域。如果你不想擦除codestart,你能在执行此操作时添加保护吗?
    4) 此应用程序是RAM还是闪存配置?检查一下这个。
    如果你有一个关于这个过程的说明,那会有所帮助。

  • 您可能没有理解我的疑问点,我再说的详细一点,我之前有一个dsp28335的代码,这个代码是可以通过我自己编写的上位机来通过串口进行固件升级的,所采用的协议是我们自己定义的,和官方的串口下载没任何关系。(类似于stm32通过串口boot给stm32升级)。所以您别从官方编程器那边考虑了,我的固件升级和官方编程器没关系。         现在因为代码太大,dsp28335的flash装不下了,我必须对芯片升级,所以选了dsp28377s,对这个代码进行移植。我在对升级部分代码移植的时候发现,dsp28335的flash地址从0x300000开始进行固件升级,我移植的时候想dsp28377s固件升级从0x080000地址开始,但是看了cmd文件后发现BEGIN origin = 0x080000, length = 0x000002)flash开始的两个字节被占用了,那么我固件升级的起始地址是不是得考虑后移?就是这块我纠结用什么方法去处理会比较好?

  • 0x80000的前2个字节被codestart用于跳转到应用程序。您可以考虑将起始地址向后移动(例如0x90000),并在固件更新后将设备分支移动到此地址。

  • 1、如果向后移动固件升级的起始地址,那我应该会选择:0x082000,因为浪费最少的空间4k。我想确认一下,BEGIN origin = 0x080000, length = 0x000002)这两个字节确实不可以移动位置吗/?。2、(并在固件更新后将设备分支移动到此地址),前面您说的这句话我不是很理解。

  • The codestart assembly is required to be placed at 0x80000.