This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335ADC问题

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

老师您好!我在做直流电机控制的项目,下面一段关于ADC配置的程序,为什么我在Watch中监测时,结果不对,模拟信号接在了ADCINA0上,电压为2.4V。在Watch中我监测了AdcRegs.ADCRESULT0>>4和Voltage[0]时,值不对,为什么?

.......

//150M的系统时钟

SysCtrlRegs.HISPCP.all=0x3;

......

void AdcSetup(void)

{

InitAdc();

AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS=0X0;

AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=0xf;

AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1;

AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=0;

AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1=0;

AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0X0;

AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=1;

AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=1;

}

//pwm模块的其他配置就不列举了,PWM已经调试正常,下面列举ET模块中的几条语句

void PwmSetup(void)

{

......

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN=1;

EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL=0X1;

EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD=0X1;

}

interrupt void adc_isr(void)

{

Voltage[0]=AdcRegs.ADCRESULT0>>4;

}

中断检查了,都打开了,我的配置有没有问题?感谢了

  • 能够进中断么?怎么不正常了?

  • 可以进中断,不过结果不对,2.4V对应的结果不应该是3277吗?(ADCL0接地) 在Watch中我监测了AdcRegs.ADCRESULT0>>4和Voltage[0]。哪里出问题了?还是我监测的不对啊?

  • ADC出问题一般都是寄存器配置出错,建议使用TI示例程序提高开发效率。

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v141\DSP2833x_examples_ccsv5\adc_soc

  • 好吧,我在看看,还有个问题,我在看ADC_DMA的例程时,下面的几句话,有问题,请帮助解答!

    #pragma DATA_SECTION(ADC_Result,"DMARAML4");

    volatile float ADC_Result[160];

    #pragma DATA_SECTION(DMABuf1,"DMARAML4");

    volatile float DMABuf1[160];

    问题1:DMARAML4是自定义的映射区域?为什么要写这条语句,作用是什么?转换的结果不是都在AdcRegs.ADCRESULTx中吗?转化结束,就把这个ADC结果寄存器的值存储到DMA中不就行了吗?

    问题2:DMA模块是个存储器?还是一个搬运数据的工具(简单说就是个搬运工)?要是存储器,他有多大啊?要是个搬运数据的一个模块,那么要是没有外设存储器件,他搬运的数据存在哪里了?是RAM中吗?

    以下是另一个问题。我看例程中有这样的两句话:

    ........

    InitSysCtrl();

    EALLOW;

    SysCtrlRegs.HISPCP.all=0x3;

    EDIS;

    InitSysCtrl()这个函数中包含了一个这样的函数InitPeripheralClocks();

    而InitPeripheralClocks()中有一条语句是SysCtrlRegs.HISPCP.all=0x0001;

    问题出现了,高速外设时钟分频寄存器在一个程序中设置了两次,而且值不一样,为什么程序还能正确的转换出结果?这样做不是ADC的时钟就不一样了吗?为什么呢?