已经在p65上运行RSASSA-PKCS,想问一下支持PSS的salt填充吗
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
因为RSASSAPSS例程只有28004X的,我将28p65的配置导入目前报错,想问是否可以移植RSASSAPSS至P65使用
您好,
将 RSA 示例移植到 F28P65x 器件应该是可行的。
对于性能问题、请交叉引用您的项目属性、以确保在项目中启用相同的设置。 汇编实现的运行速度应快于 C 代码。 执行时间应该以秒为单位、而不是以分钟为单位。