一个CCS3.3的程序里面含有 CMD文件夹、SRC源程序文件夹、include 文件夹以及PWM.pjt文件。
现在 将这个CCS3.3的程序导入到CCS4.2.3中运行。导入后,发现SRC源程序文件夹中的汇编程序1和汇编程序2加载不进去,在CCS4.2.3的SRC中显示不了汇编程序1和汇编程序2。
在CCS4.2.3中用"Add file“的方式把缺少的汇编程序1和2加载到源程序文件夹中。编译,生成可执行文件 PWM.out.
这时在CCS3.3的程序里多了两个文件夹,一个是Debug 文件夹,还有一个是PWM文件夹,里面有CMD文件夹,SRC文件夹,以及include文件夹等。其中SRC文件夹里面仅含有刚才加载的汇编1和汇编2.
问题:我在CCS4.2.3的窗口里修改了汇编程序1和2,并编译运行。以为程序已经按照我修改后的程序运行。但是实际上那个PWM文件夹里的SRC里加载的那两个汇编程序内容还是原来的内容没有被修改,且程序只是执行那个PWM文件夹里的SRC里的那两个汇编程序。
也就是我在窗口里修改的内容,没有起作用,请问这是为什么?
怎么样才能做到,我在窗口里修改的内容会一致修改掉PWM里的SRC中汇编的内容?
我分两次修改,一次修改窗口中汇编的内容,另一次是PWM里的SRC中汇编的内容。但是这样的方法,不好。
谢谢!