我在例程的基础上开的程序,在仿真模式下,SPI能够正常输出数据,但是当我掉电重启后,CPU会出现无法自动启动的情况,启动后SPI也无法输出数据,请问我需要从哪方面进行排查
你确认下载到flash了吗? 之前给您回复过下方的内容,你再检查一下
1) e2echina.ti.com/.../3733012
2) RE: TMS320F28P650DK: 如何使用串口进行程序升级以及重新上电后自动运行
其他程序会有问题吗?还是添加了SPI之后才有的问题?