各位大侠,小弟在下载DSP28335程序时,提示的错误是:Error connecting to the target:
(Error -1041 @ 0x0)
The emulator reported an error. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation.
(Emulation package 5.0.569.0)
程序没有下进去,但是原来在DSP中程序还是可以用的,PWM仍然可以正常发波。只是单纯的修改程序然后下载程序,但是今天已经有两块DSP出现这种情况了,其中供电正常,仿真器连接正常,程序也是可用的,没有其他误操作,换了一个DSP又可以下载进去了。望各位赐教,这样下去伤不起啊,控制器老是坏。