如下图:芯片有两个VREFHI管脚,两个VREFLO管脚。
两个VREFHI之间有什么区别?
两个VREFLO之间有什么区别?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请参考下面帖子的回答(型号稍有不同,但用法是一样的)
e2e.ti.com/.../tms320f28p550sg-when-vdda-is-used-as-the-adc-reference-voltage-what-is-the-multiplex-of-the-vrefhi-and-vreflo-pins
我碰到一个ADC采样的问题(见下面的链接)
采用内部参考电压,想用示波器观测VREFHI/VREFLO是否受到干扰,有两个VREFHI和两个VREFLO,请问应该用示波器观察哪个VREFHI和哪个VREFLO?
TMS320F280039C: ADC采样异常
刚看了原理图,我们用的是80-pin的,只有一个VREFHI和VREFLO
采用内部参考电压,想用示波器观测VREFHI/VREFLO是否受到干扰,请问在板子上,VREFHI和VREFLO应该如何连线?
这个问题请重新发一个帖子。