我碰到一个ADC采样的问题(见下面的链接)
80-pin的MCU,采用内部参考电压,想用示波器观测VREFHI/VREFLO是否受到干扰,请问在板子上,VREFHI和VREFLO应该如何连线?
https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048197/tms320f280039c-adc
您好
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
我会使用主动探针,其电容应低于被动探针。由于您使用的是内部参考,VREFHI/VREFLO之间应接入2.2uF去耦电容,至少可为VREFHI提供一定噪声防护。
如您所述,VREFLO为设备设定基准参考点,因此您也应检查此处是否在VREFLO(通常连接至VSSA)上产生了某种耦合的接地噪声。
类似下图这样连线可以吗?
Yes, this should be fine.