This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28069M 异步电机参数辨识的问题

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

异步电机参数识别,在进行到EST_State_RatedFlux这个状态时,估算器内的闭环系统使用之前识别的Id 额定电流来计算转子和定子间的磁链,但是没有像文档中说的那样使用50%的Id 额定电流,而是使用100%的Id 额定电流,请问这可能是什么原因造成的?

  • 你用的是哪个版本的程序,user guide中有针对异步电机识别过程的全部步骤和波形,在第六章,你是否有看一下。

    识别磁场时,电机运转正常吗?

    ERIC

  • 高压套件,lab2d程序,识别磁通时需要把速度环的输出最大值调大些运转才会正常,否则转的很慢,不到5hz,但是励磁电流给定没有按照文档第六章那样,还是使用之前识别的100%励磁电流,我就是参照第六章aci电机完全识别的波形。
  • 我把lab2b、lab2c、lab2d的实验都做了,从EST_State_IdRated状态进入到EST_State_RatedFlux状态时,ctrl.h中的CTRL_runOnLine函数里的励磁电流给定Idref(refValue = TRAJ_getIntValue(obj->trajHandle_Id) + CTRL_getId_ref_pu(handle))还是等于刚才识别出来的100%的IdRated,并没有变为50%的IdRated。现在比较着急,是否是文档介绍有误还是我没设置好,希望尽快得到答复,谢谢

  • 你用的是哪个版本的motorware? 我之前测试是没有问题的,你把你的user.h发出来看看。

    ERIC

  • 用的motorware_1_01_00_15这个版本,板子是自己画的,参数按照手册修改的,识别pmsm参数时可以完成识别,但是识别acim就不行。

    user.h