This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2Prog 通过 XDS100V1 仿真器 烧录 目标板,为什么目标板有一半的烧录失败率呢?

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A, TMS320F28034

C2Prog 通过 XDS100V1 仿真器 烧录 目标板,为什么目标板有一半的烧录失败率呢? ( 保证目标板是OK的,因为目标板是可以通过 XDS510仿真器烧录正常的),有什么原因呢?

  • 解释一下,比如 我烧录100块目标板(批量生产的带有 TMS320F28035PNT 的主控板),其中差不多有40块是烧录失败的,C2prog 通过 XDS100V1 烧录。

  • XDS100V1作为量产工具本来就不是太稳定,一般只在研发阶段推荐。你可以买C2000 GANG来量产

  • 就用510仿真器。
  • 您好,C2000 GAND 编程器,能满足我如下要求吗? 如下:1. 脱离PC机,离线 通过编程器烧录 目标板(PCBA,已经贴片插件后的主控板,MCU已经在目标板上),我用的MCU有:TMS320F28034和TMS320LF2406A;2. 烧录的时候,如果原先目标板已经有程序,加密位也已经加密了,那么如果知道密码,还能用这个编程器编程吧,在编程器里面的加密位密码,对所有人都可见吗?还是隐藏的呢?(我要求加密位不可见,其他人看不到,为了保密起见);3. 这个编程器是 通过 JTAG 口来烧录的 吗? 4. 这个编程器 在哪里可以买得到?  如图,前三种加密位 密码获取方式,其中哪一种 对于 操作人员不可见呢 ?谢谢,这是昨天研究,发现的疑问?