Part Number: TMS320F280034
使用 280034 进行开发,对 DCSM 模块的 OTP 区域 进行修改,写入自定义密码,同时修改了对应的 GEL 文件。所有的RAM和FLASH都设置为ZONE1加密,ZONE2未配置。
当前可正常实现:
- 连接仿真器,在 CCS 中通过 On-Chip Flash 工具完成加密 / 解锁操作
- 正常烧录 Flash 程序
- 在线仿真调试功能正常
但断开仿真器、芯片离线运行时,程序无法启动运行;芯片boot启动方式之前已设置为 Flash 启动。
加密前程序离线 Flash 启动完全正常,加密后才出现此问题。
需要 TI 官方或有经验的开发者协助分析原因并给出解决方案,谢谢。