This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EPWM模块输出切换速度的问题



EPWM模块在产生两个不同周期信号的时候,输出信号端口的快速切换,会不会出现噪声。如果有噪声,在两次切换中间,价格延时程序会不会降低这种噪声?

谢谢!

  • 在数据手册第六章的ePWM Switching Characteristics表里,提到tw(PWM)参数,大约是两个时钟周期,相当于几十M的高频,如果你认为这是噪声,那可以算做是。如果是两个周期相差不大的变化,那这个影响基本不大。另外,不知道你可以怎样来增加延时程序?

  • 为“两个周期相差不大的变化,那这个影响基本不大”,这个切换噪声之和频率有关吧?和EPWM从一个peridod切换到另一个period的时间间隔大小没有关系吧?期待你的解答!谢谢!

  • 各位高手,帮我解答下:

    为什么两个周期相差不大的变化,那这个影响基本不大?这个切换噪声之和频率有关吧,和EPWM从一个peridod切换到另一个period的时间间隔大小有关系吗?

    谢谢了啊!

  • 不好意思,因为周末没来得及回复。

    上面的回复不是很准确,应该说是决定于PWM本身的切换频率即tw(PWM)这个参数,跟目标周期/频率没有直接的关系。

    只是如果两个频率之间相差很大,可能看上去比较明显一点。

  • 请问你说的“可能看上去比较明显一点。”是什么意思?如果通过示波器去看EPWM输出的波形话,两个频率之间相差很大,输出波形上受噪声影响会有什么变化?

    谢谢!

  • 这只会在两个周期切换的极短时间里看到,但对输出波形应该没有什么影响,因为无论是GPIO还是PWM,其本身的切换频率都在10M以上,而PWM最高输出的载波最高不过几百k.