我现在使用F28M35的双核,ARM和C28的核都使用。
使用仿真器烧写Flash之后,重启可以正常的运行程序。
按照C2Prog的说明,利用CCSv6中环境中的HEX生成工具,编译时自动生成INTEL格式的HEX文件
设置成SCI启动,使用C2Prog下载时ARM和C28的hex文件,C2Prog显示进度流程都是正常的。
但是设置成Flash启动后,重新加电程序,程序无法正常运行。
是否在操作或者CCS中生成文件有什么其他的编译选项需要设置,或者下载的文件格式不正确。
是否有其他的操作简单的串口下载或文件生成工具?