您 好!
在使用贵公司的HVLLC谐振DCDC套件时,使用的是28027的controlcard,一段时间后出现FLASH死锁的情况,就更换了28027芯片,现在的情况是:拔掉控制卡,上电,连接USB,识别不到在板的XDS100V2仿真器;插上控制卡,连接USB,上电,接上M4-J4跳线(外部仿真器切换),JTAG口上连接XDS100V3仿真器,在CCS6环境下的ccxml中点击test connection时,出现无法检测EMU0 EMU1等引脚状态的提示,检测提前中止,请问如何确定问题出在哪。