TMS320F2800137: DCSM密码为何要将密码放到User OTP中?

Part Number: TMS320F2800137

之前的型号比如28035/28335这些芯片,CSM在FLASH中,设置密码以后可以重新擦除FLASHA,芯片恢复未加密状态。

新一些的型号比如2800137/280025/280049,CSM升级到DCSM,看了下文档,发现密码设置在User OTP中,以2800137为例,OTP尺寸为1k字,DCSM_Z1_OTP尺寸为512个字,地址从0x78000开始,长度0x200,LINKPOINTER有效位数为14位,代表15个ZSB,意味着密码最多只能设置15次?而且设置的密码无法擦除,只能修改LINKPOINTER位数?而且一旦修改User OTP开启加密以后,芯片无法恢复未加密状态?是这样的吗?