官方默认是flash 编译正常。换成 ram lnk .cmd 之后无法 link
错误代码:
Description Resource Path Location Type
errors encountered during linking; "Example_28377SLaunchPad.out" not Example_28377SLaunchPad C/C++ Problem
还有几个问题;
1 我导入377s 的例程 ,在 general 下 configuration 里 有两个 cpu1 ram 和 cpu1 flash 所以这样就 不用添加 ram lnk.cmd/flash lin.cmd 文件 到工程就可以编译了么?
如果手动添加 进去 就会报错,显示 controlSUITE 目录下的 的 cmd 文件 连接 错误。
2 接着这个问题
这个窗口是设置什么的? 有没有教程? 有点 不明白。十分感谢。