This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

刚入门的小白请教,如何使用28335用作数据处理



因为找不到28335做数据处理的例程所以想请教。

想实现的功能就是从CAN传过来的数据进行实时的处理压缩。或者储存后再处理也可以。

那么现在的问题就是,如果我提前定义好结构体装这些变量,28335里面定义变量的存储空间有限,不能进行大数据量的处理。

要处理压缩数据的数量如果按照矩阵来说的话知道50*25000的样子,数据量很大很大。

那么现在想请教的问题就是

1、如果想处理这些数据,定义变量空间有限制,那在程序上怎么实现呢?

2、如果28335这个平台不适合做,那么那款处理器可以做呢?

因为我真的是刚刚入门的新手,周围的人也都不太懂DSP方面的,板子用的通用板。

希望各位前辈可以给我指明一个方向,谢谢各位。

  • 1. 空间不足您只能外扩FLASH.

    其实您只要把存储空间扩大一些不就OK么?还需要其他什么功能?才能方便给你推荐。

  • 因为需要实时的处理,如果要拓展外部空间,数据量又比较大,外扩的话会不会影响速度。

    就是比如有25000组数据,比如这些数据,我需要把这些数据用算法进行压缩,处理成数据量小一些。

    就是这个样子。

  • HAO ZHANG16 说:

    因为需要实时的处理,如果要拓展外部空间,数据量又比较大,外扩的话会不会影响速度。

    就是比如有25000组数据,比如这些数据,我需要把这些数据用算法进行压缩,处理成数据量小一些。

    就是这个样子。

    得看处理算法的复杂度

  • Changjiang Liu 说:

    因为需要实时的处理,如果要拓展外部空间,数据量又比较大,外扩的话会不会影响速度。

    就是比如有25000组数据,比如这些数据,我需要把这些数据用算法进行压缩,处理成数据量小一些。

    就是这个样子。

    得看处理算法的复杂度

    [/quote]

    那比如我要做的事就是1、合并内容相同的数据2、在这组数据中按要求找出相应的200个点,再进行运算。就是这样一个过程