This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CLA数据存储



#pragma DATA_SECTION(cpucladata,"CLADataLS0");
float cpucladata[128]; //LS0中的数据 实部
#pragma DATA_SECTION(cpucladataI,"CLADataLS0");
float cpucladataI[128]; //LS0中的数据 虚部

LSRAM中的LS0已经设置为了数据区。。
问题是 cpucladata与cpucladataI这两个数组应该可以被CLA与CPU共享吧。。就是说CPU与CLA都可以对两个数组的值进行读,进行写。

  • CPU1和CLA有通信的message RAM,分别有CLATOCPU, 和CPUTOCLA,两者都可读,但是写的权限只有一个能写,前者CLA,后者CPU。

    ERIC

  • 不好意思 ,我问的是TMS320F28075DSP中存储器local shared memeory有关的问题,


    我的目的是用CLA进行128个数据的FFT变换。但是这样需要用到主程序处理得到的128个数据(数据存在Delicated memory)。因为CLA不能取到Delicated memory中的数据。所以需要把数据从Delicated memory转到local shared memeory


    如果我如下分配内存

    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS5 = 1; 
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS5 = 1;
    //LS0作为数据区
    MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS0 = 1; 
    MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS0 = 0;

    是不是就可以在LS0中定义一个数组AA[128],用于把CPU处理得到的数据转移过来???????????

    如果可以,把CLA处理的到的数据存在BB[ ]中(BB定义在LS0内),CPU是不是可以直接调用BB数组中的数据????