This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28377D ADC RESULT 的问题



每个ADC对应有16个soc  如果我四个ADC都用用到了, 比如adca0的是由soc0触发采样 结果储存在 ADCRESULT0中,那么对于adcb0口若也是由soc0触发,结果也是放到ADCRESULT0中,那么 会不会覆盖 或者冲突呢??

  • 存放在同一个结果寄存器肯定会被覆盖,不同ADC可以采用同一个SOC,可选用不同的结果寄存器(ADCRESULT)存放转换结果

  • 可以设置放到同一个result 寄存器中?

    每个都有自己对应的寄存器     

  • 如果是adc四路都采集 单端输入   24路   那是不是adcresult0-adcresult15岂不是不够? 还有不是一个soc0触发adca0口,对应的结果就是adcresult0 同步采集的话b0 c0 d0 肯定也是soc0触发了啊  都放到adcresult0 吗??

  • 如果是adc四路都采集 单端输入   24路   那是不是adcresult0-adcresult15岂不是不够? 还有不是一个soc0触发adca0口,对应的结果就是adcresult0 同步采集的话b0 c0 d0 肯定也是soc0触发了啊  都放到adcresult0 吗??