TMS320F2800157-Q1: ADCA模块的不同通道对同一信号采样,采样结果不一致

Part Number: TMS320F2800157-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

配置adca模块的ch0、ch1、ch2对同一信号进行参样,三个通道的配置参数一样,但是采样结果却不一致,请问这是什么原因。

配置寄存器和采样结果如下图:

4e836023-7a36-459e-9586-258839274c30.png

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 你好,

    转换的信号电平是多少?能否分享一下输入电路的结构,以及ACQPS和其他相关的ADC设置?

    谢谢,

    约瑟夫

  • AD采样端口信号电平是1.96v,下图为AD采样端口电路

    “以及ACQPS和其他相关的ADC设置?”

    上面的截图中有相关的寄存器配置信息,你还需要哪些寄存器的信息,请列举一下。

    谢谢

  • 抱歉,我没有看到寄存器配置的屏幕截图。能否提供分压网络 R408、R409、R410 和滤波电容 C405 的值?这些元件会对 ADC 输入端产生阻抗,并决定采样时间 (ACQPS)。如果该阻抗与 ACQPS 不匹配,则 ADC 输入端的信号将无法正常稳定,从而导致结果不准确。

    在 SysConfig 的 ADC SOC 下有一个自动 ACQPS 计算器,输入等效输入电阻和并联电容值后,它会自动确定 ADC 使用的 ACQPS。您可以使用此工具根据输入阻抗值计算 ACQPS。

    问候,

    约瑟夫