为什么。。。为什么。。。。。,但是另一块板子不行,为什么。。。为什么。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么。。。为什么。。。。。,但是另一块板子不行,为什么。。。为什么。。
zone 6好板子那块,但是写的数据过多会出错,但是我cmd里明明定义了空间的大小啊,page0和page1都定义了一个名字和空间(0x100000到0x200000之间),section也需要定义吗???
谢谢,我已经按照例程改了,但是还是写不进去数据。。。。
page0:ZONE7A : origin = 0x21FFFF, length = 0x010C00
page1: ZONE7B : origin = 0x200000, length = 0x00FFFF
section:ZONE7DATA : > ZONE6B, PAGE = 1
然后我main函数执行*(0x200000) = 0xAAAA; 类似的语句,写不进去,可以帮忙想下为什么吗
shengxiang wu 说:page1: ZONE7B : origin = 0x200000, length = 0x00FFFF
section:ZONE7DATA : > ZONE6B, PAGE = 1
第一行是ZONE7B,但第二行映射的区域是ZONE6B?